搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
显示记录器数据
可以用表显示数据记录器数据和事件记录器数据。
先决条件
请确认配置了数据记录器或事件记录器。请参见:
添加数据记录器
添加事件记录器
显示记录器数据
在
项目视图
中,右键单击
UI
,然后选择
新建
数据控件
数据网格
。
选择
数据网格
对象以在编辑器中将其打开。
从
项目视图
中,将
数据记录器
或
事件记录器
对象拖到编辑器中的
数据网格
对象中。
数据网格
对象显示由记录器存储在数据库中的数据。
要在运行时显示实时更新的数据,配置
数据网格
对象的
更新
方法或
自动刷新时间
属性。
小贴士:
通常,该方法与
按钮
对象事件相关联。
记录器
数据
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal