搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
记录器
记录器对象会记录数据并将数据存储到数据库中。
提供了以下记录器类型:
数据记录器
。按固定时间间隔或根据需要对一个或多个变量的值进行采样。
事件记录器
。记录由以下功能生成的一种或多种事件类型的属性:
特定节点和/或其子节点
项目中的任何节点
创建项目
数据记录器
事件记录器
显示记录器数据
数据库
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal