在运行时导入或导出配方
在运行时,可使用 RecipeImportExport NetLogic 从
CSV
文件导入配方或将配方导出到 CSV
文件。先决条件
- 在运行时导入或导出配方
- 在工具栏中,选择。模板库
- 在库中:
- 选择Scripts。
- 从右侧窗格中,将配方导入/导出拖到项目视图中的一个文件夹中。将配方导入/导出拖到模型文件夹中。
- 选择关闭。
- 在项目视图中,选择RecipeImportExport对象。
- 在属性中:
- 在配方模式属性中,选择引用对象的配方模式。
- 在CSVFile中,输入要导入或导出的CSV文件的完整路径。C:\temp\export_recipes.csv提醒事项: 要导入的CSV文件的字段必须与数据库对应列相同。
- 在CSVSeparator属性中,设置 CSV 分隔符。
- 要在CSV文件中用引号分隔字段,将WrapFields属性设置为真。
导入
导出
提供反馈