配置配方编辑器
通过从模板库选择配方编辑器小组件并编辑其属性来添加配方编辑器小组件。
小贴士:
用户可以开发自己的配方解决方案。有关更多信息,请参见配方编辑器自定义。
先决条件
- 配置配方编辑器
- 在工具栏中,选择。模板库
- 在模板库中:
- 选择Widgets。
- 将配方编辑器拖到项目视图中的UI文件夹中。
- 选择关闭。
- 在项目视图中,双击配方编辑器。小组件预览会显示在中间的窗格中。
- 在属性的配方模式属性中,选择配方模式对象。
- 在项目视图中,通过右键单击配方编辑器对象并选择执行设置来自动配置用于在运行时向成分分配值的图形对象和动态链接。
成分列表将出现在小组件中。
执行以下操作之一:
配方编辑器
提供反馈