创建联系表单界面

创建联系表单界面并将其与 NetLogic 集成。
  1. 项目视图
    中,展开
    UI
  2. 创建标签:
    1. 创建四个标签,方法是右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 对这些标签进行重命名,方法是将光标悬停在每个标签上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • ContactForm
      • EmailLabel
      • SubjectLabel
      • BodyLabel
    3. 选择
      ContactForm
      ,然后在
      属性
      中将
      文本
      设置为
      Contact Form
    4. 选择
      EmailLabel
      ,然后在
      属性
      中将
      文本
      设置为
      Email
    5. 选择
      SubjectLabel
      ,然后在
      属性
      中将
      文本
      设置为
      Subject
    6. 选择
      BodyLabel
      ,然后在
      属性
      中将
      文本
      设置为
      Body
  3. 创建文本框:
    1. 创建三个文本框,方法是右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
    2. 对这些文本框进行重命名,方法是将光标悬停在每个文本框上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • EmailBox
      • SubjectBox
      • BodyBox
  4. 创建“发送”按钮:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      SendButton
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Send
    4. 事件视图
      中,设置
      MouseClickEvent
      ,选择
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      NetLogic
      EmailSender
      SendEmail
    5. 在以下二者之间创建动态链接:
      • replyToAddress
        ProjectName
        UI
        MainWindow (type)
        EmailBox
        文本
      • mailSubject
        ProjectName
        UI
        MainWindow (type)
        SubjectBox
        文本
      • mailBody
        ProjectName
        UI
        MainWindow (type)
        BodyBox
        文本
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  5. 排列界面元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal