搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
开发联系表单
开发用于将电子邮件发送到预定义地址的联系表单。
应用程序示例
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
ContactForm.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
开发用于发送电子邮件的 NetLogic
。
创建联系表单界面
。
保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
NetLogic 教程
开发用于发送电子邮件的 NetLogic
创建联系表单界面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal