配置 REST API 客户端

从库添加 REST API 客户端 NetLogic 以显示 HTTP 方法。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库
  2. 中,搜索
    REST API Client
  3. 组件
    下面,将
    REST API 客户端
    拖到
    项目视图
    中的
    NetLogic
    上。
    项目视图
    中,
    RESTApiClient
    显示在
    NetLogic
    文件夹中。
  4. 关闭
  5. (可选)在
    属性
    中,编辑:
    • 超时
      。因未收到响应而取消请求后的时间。默认为 10 秒。
    • 用户代理
      。表示作为请求来源的应用程序的字符串。默认为 FTOptix。
在应用程序逻辑中使用提供的 GET、POST 和 PUT 方法。请参见HTTP 方法
小贴士: 例如,可以通过按钮对象的 MouseClick 事件触发方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal