搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
REST API 客户端
使用 REST API 客户端 NetLogic 提供用于 HTTP 请求的方法。
要配置 REST API 客户端:
配置 REST API 客户端
HTTP 方法
C# 中的方法和事件
配置 REST API 客户端
HTTP 方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal