项目加密

Windows®
客户端设备和
OptixPanel
上的项目进行加密。

加密范围

表示项目信息模型的项目
YAML
文件在客户端设备上以二进制加密文件形式进行传输。有关更多信息,请参见项目源格式
默认情况下,仿真器组件处于加密状态。无法禁用对仿真器组件进行加密。

公共加密密钥

客户端设备基于当前硬件和
Windows
密钥生成公共加密密钥。
EncryptionKey.bin
中的公共加密密钥存储在
Runtime
文件夹中的客户端设备上。
加密项目无法复制到其他客户端设备,也无法在其他客户端设备上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal