项目源格式

FactoryTalk Optix
项目基于文本文件。可在位于
FactoryTalk Optix
内部或外部且具有版本控制的协作环境中开发
FactoryTalk Optix
项目。
小贴士:
FactoryTalk Optix
外部编辑项目时,可以使用标准的软件开发和版本控制工具。

项目结构

每个
FactoryTalk Optix
项目都包含以下源文件和文件夹:
  • 一个
    ProjectName
    .optix
    文件。包含有关项目的常规信息和对项目所用
    FTOptix
    模块的引用。
  • 一个
    ProjectName
    .optix.design
    文件。包含有关项目的常规信息,以及对元素在设计时所需的
    FactoryTalk Optix
    模块的引用。
  • 一个
    Nodes/
    文件夹。包含以下文件夹和文件:
    • 一个
      ProjectName
      .yaml
      文件。描述项目的根节点,其中包含相关属性,以及对项目主节点的引用。
    • 用于每个主项目节点(
      UI
      Model
      等等)的文件夹。每个文件夹都包含一个用于描述其相关信息模型(
      UI.yaml
      Model.yaml
      等等)的
      .yaml
      文件。
  • ProjectFiles/
    文件夹。包含项目中使用的文件(例如图像、字体或文档)和以下子文件夹:
    • NetSolution/
      。包含所有自定义的 C# NetLogic 文件。
    • PKI/
      。包含用于进行 OPC UA 身份验证的私有、公共和被拒绝的证书。

项目信息模型

YAML 文件表示项目的信息模型。每个项目节点和模块用单独的 YAML 文件来描述,这使得应用程序开发人员可以通过编辑可维护的 YAML 文件来以粒度方式更改项目。
在设计时,对项目进行的更改会传递到 YAML 文件。YAML 文件中描述的元素只是分配了值的元素。如果未在
FactoryTalk Optix
中向对象的属性分配值,则在相应的 YAML 文件中不会对该属性进行描述。
UI
主项目节点的 YAML 表示形式示例。
Name: UI Type: FolderType Children: - Name: NativePresentationEngine Type: NativePresentationEngine ReferenceType: HasOrderedComponent Children: - Name: StartWindow Type: NodePointer DataType: NodeId Value: {"IdType":2,"Id":"c5b6a0a2e7242da2ad471b89a993b1b9","Namespace":7} Children: - Name: Kind Type: PropertyType DataType: NodeId Value: {"Id":12,"Namespace":4} - Name: StyleSheet Type: NodePointer DataType: NodeId Value: {"IdType":2,"Id":"87ddf487197f945cf28bbdd169681bc9","Namespace":7} Children: - Name: Kind Type: PropertyType DataType: NodeId Value: {"Id":447,"Namespace":4} - Name: EnableVirtualKeyboard Type: BaseDataVariableType DataType: Boolean Value: false - Name: StartingUser Type: NodePointer DataType: NodeId Value: {"IdType":2,"Id":"bcd4b69a3d76a1ec8313316b2bbcbba2","Namespace":7} Children: - Name: Kind Type: PropertyType DataType: NodeId Value: {"Id":14,"Namespace":1} - Name: Sessions Type: BaseObjectType - Name: MainWindow Id: g=c5b6a0a2e7242da2ad471b89a993b1b9 Supertype: Window Children: - Name: Width Type: BaseDataVariableType DataType: Size ModellingRule: Optional Value: 400.0 - Name: Height Type: BaseDataVariableType DataType: Size ModellingRule: Optional Value: 400.0 - Name: Panel1 Type: Panel Children: - Name: Width Type: BaseVariableType DataType: Size ModellingRule: Optional Value: 300.0 - Name: Height Type: BaseVariableType DataType: Size ModellingRule: Optional Value: 300.0 - Name: Label1 Children: - Name: Text Type: BaseDataVariableType DataType: LocalizedText ModellingRule: Optional Value: {"LocaleId":"it-IT","Text":"Label1"} - Name: NetLogicDiRuntime1 Type: NetLogic
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal