向用户或角色分配组

向用户和角色分配组,以创建具有分配的权限和特权的层次结构用户。
  1. 在主工具栏中,选择
    打开配置板页面
    ,然后选择
    管理用户和组
  2. 在配置板页面中,执行以下任一操作:
    • 下,将组拖到
      用户
      下的用户上或拖到
      角色
      下的角色上。还可以将用户或角色拖到组上。按住
      Shift
      Ctrl
      可选择并拖动多个连续项或非连续项。
    • 选择一个或多个组,选择
      向用户或角色分配
      ,选择用户和角色,然后选择
      应用
    小贴士: 将在已分配给组的用户或角色旁边出现 Group assigned。通过在
    项目视图
    中将组拖到用户或角色中,可以从
    项目视图
    中向用户或角色分配组。
  3. 选择
    退出
已向用户或角色分配的组将显示在配置板页面上
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal