添加组

组用来确定系统的组织。例如,系统可能具有填充和包装组。
  1. 在主工具栏中,选择
    打开配置板页面
    ,然后选择
    管理用户和组
  2. 在配置板页面的
    下面,选择
    添加
  3. 添加组
    名称
    下面,输入组的名称。
  4. (可选)如果已创建用户,请在
    向组分配用户
    下,选择要分配给组的用户。
  5. (可选)如果已创建角色,请在
    向用户分配角色
    下,选择要分配给组的角色。
  6. 选择
    添加
    小贴士: 要在
    项目视图
    中创建组,在
    安全
    下面右键单击
    ,或者选择要向其中添加子组的组,然后选择
    新建
新组将显示在配置板页面和
项目视图
中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal