配置配方编辑器

通过从模板库选择配方编辑器小组件并编辑其属性来添加配方编辑器小组件。
小贴士: 用户可以开发自己的配方解决方案。有关更多信息,请参见配方编辑器自定义
先决条件
  1. 配置配方编辑器
  2. 在工具栏中,选择
    模板库
  3. 模板库
    中:
    1. 选择
      Widgets
    2. 配方编辑器
      拖到
      项目视图
      中的
      UI
      文件夹中。
    3. 选择
      关闭
  4. 项目视图
    中,双击
    配方编辑器
    小组件预览会显示在中间的窗格中。
  5. 属性
    配方模式
    属性中,选择
    配方模式
    对象。
  6. 项目视图
    中,通过右键单击
    配方编辑器
    对象并选择
    执行设置
    来自动配置用于在运行时向成分分配值的图形对象和动态链接。
成分列表将出现在小组件中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal