配置配方模式

配置配方模式

使用向导配置配方模式。
  1. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面
  2. 在中间的窗格中,选择
    配置配方
  3. 选择现有配方或创建新配方:
    • 要创建配方,请执行以下操作:
      1. 选择
        新建配方
      2. 编辑
        名称
      3. 填写
        目标节点
        目标节点定义配方模式成分。目标节点可以是包含所需变量的任何项目节点。
        例如,目标节点可以是:
        • 模型
          文件夹
        • 模型
          文件夹内的对象
        • 包含一个或多个控制器中变量的节点
        小贴士: 在复杂项目中,要将包含在多个节点中的变量定义为配方模式的成分,请在
        模型
        文件夹中创建一个专用对象,并在其内部添加变量。然后,在变量和成分之间创建动态链接。如果将对象选作目标节点,则可以直观地选择配方模式的成分,因为只有对象中引用的变量才显示出来。
      4. 选择
        下一步
    • 要编辑现有配方,请执行以下操作:
      1. 选择现有配方。
      2. 编辑配方属性。
    • 要复制现有配方,请执行以下操作:
      小贴士: 通过复制现有配方,可以基于现有配方快速创建新配方。
      1. 右键单击可用配方,然后选择
        复制
      2. 如果需要,编辑配方属性。
  4. 选择
    下一步
  5. 选择现有数据库或配置新的数据库:
    • 要使用现有数据库:
      1. 选择一个现有数据库。
      2. 如果需要,编辑数据库属性。
      3. 选择
        下一步
    • 要创建数据库,请执行以下操作:
      1. 选择
        新建数据库
      2. 如果需要,编辑
        名称
        类型
        字段。
      3. 选择
        下一步
      4. 如果需要,编辑数据库属性。
      5. 选择
        下一步
    • 要复制可用的数据库:
      小贴士: 通过复制现有数据库,可以基于现有数据库快速创建新的数据库。
      1. 右键单击可用数据库,然后选择
        复制
      2. 如果需要,编辑数据库属性。
  6. 选择
    下一步
  7. 选择要使用的配方参数。
    小贴士: 可以使用
    嵌套变量
    开关显示或隐藏其他变量中嵌套的变量(参数)。通过使用
    搜索
    字段,可以快速找到要选择的参数。
  8. 选择
    下一步
  9. 查看设置。
  10. 选择
    退出
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal