创建线性仪表

创建显示温度的线性仪表。
  1. 属性
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    线性仪表
  2. 属性
    中,将
    可编辑
    变量值设置为
  3. 创建变量:
    1. 属性
      的顶部,依次选择
      Add
      模拟量变量
    2. 通过使用绑定模式,在
      模拟量变量1
      属性和实际
      模拟量变量1
      变量之间创建复杂动态链接。
      DynamicLink
      ProjectName
      模型
      模拟量变量1
      EU 模式
      本地化。
    3. 下限
      ProjectName
      模型
      模拟量变量1
      EURange
      下限
      之间创建动态链接
    4. 上限
      ProjectName
      模型
      模拟量变量1
      EURange
      下限
      之间创建动态链接
    5. 约束
      设置为
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  4. 链接变量别名:
    1. 属性
      中,在
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      线性仪表1
      模拟量变量1
      之间创建动态链接。
    2. 最小值
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      线性仪表1
      模拟量变量1
      EURange
      下限
      之间创建动态链接。
    3. 最大值
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      线性仪表1
      模拟量变量1
      EURange
      上限
      之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal