开发具有本地化工程单位的仪表

创建以针对登录用户调整的格式显示当前温度的线性仪表。
应用程序示例 - 摄氏度 (it-IT)
应用程序示例 - 华氏度 (en-US)
提醒事项:
下载示例项目:
LocalizedEngineeringUnitGauge.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 排列界面元素。
  3. 保存该项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal