指向动态链接源的引用

指向动态链接源的引用

根据动态链接源的类型,“属性值”字段会以不同方式显示引用。

属性值

引用的源类型
源类型
属性值
节点或变量
源的
BrowseName
节点或变量的属性
BrowseName@
name of the attribute
数组变量
BrowseName[
array index values
]
数组变量的数组索引
BrowseName[
array index number
]
例如,
[0]
是第一个数组索引。
位索引
BrowseName[
bit index number
]
例如,[0] 是第一个位索引。
节点的属性
源节点的路径。
由用户设置格式的节点或变量
关于源的信息,后跟
(formatted)
引用类型
引用类型
说明
属性值示例
绝对
指向被引用源的完整路径,以根目录开头。
ProjectName/Model/SourceVariable
相对
指向被引用源的完整路径,以目标节点目录开头。
../SourceVariable
带别名
包含别名的任意路径类型。
别名是一种指向源节点的变量类型,具有唯一的标识符属性。有关更多信息,请参见别名
{Motor}/Speed
小贴士:
选择蓝色链接(示例中的
../SourceVariable
)会切换到链接目标(
SourceVariable
节点)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal