动态链接
动态链接将父节点(变量)与源节点(另一变量或对象属性)联接在一起。
小贴士:
一般情况下,可以使用动态链接基于以下内容设置变量值:
- 另一变量的值。
- 对象的属性。
例如,可以基于温度变量的值设置标签对象的文本属性。
源类型和值
默认情况下,根据动态链接源节点类型,按如下方式设置动态链接源值:
动态链接源节点类型 | 动态链接源值 |
|---|---|
变量 | 变量的 值 属性。 |
对象 | 对象的 NodeId 属性。 |
模式
动态链接的模式指定其方向:
- 读取

- 从源节点读取到父节点。NetLogics 中定义的动态链接的默认值。
- 写

- 从父节点写入源节点。
- 读/写

- 从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。默认用于在FactoryTalk Optix StudioUI 中创建的动态链接。
提供反馈