创建可生成随机数据的 NetLogic

此脚本将生成随机数据并用该数据填充存储 1 数据库表。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 创建可生成随机数据的 NetLogic
  2. 项目视图
    中,右键单击
    存储1
    文件夹,然后选择
    新建
    运行时 NetLogic
  3. 将光标悬停在 NetLogic 上,选择
    Edit
    并输入
    GenerateRandomData
  4. 双击 NetLogic。
    外部代码编辑器将打开。
  5. 在代码编辑器中,使用以下代码替换现有代码:
    using System; using FTOptix.Core; using Store = FTOptix.Store; public class GenerateRandomData: FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void InsertRandomValues() { // Get the current project folder. var project = FTOptix.HMIProject.Project.Current; // Save the names of the columns of the table to an array string[] columns = { "Column1", "Column2", "Column3", "Column4" }; // Create and populate a matrix with values to insert into the odbc table var rawValues = new object[1000, 4]; Random randomNumber = new Random(); for (UInt16 i = 0; i < 1000; ++i) { // Column1 rawValues[i, 0] = i; // Column2 rawValues[i, 1] = randomNumber.Next(0, 5000); // Column3 rawValues[i, 2] = randomNumber.NextDouble() * 5000; // Column4 rawValues[i, 3] = Guid.NewGuid().ToString(); } var myStore = LogicObject.Owner as Store.Store; // Get Table1 from myStore var table1 = myStore.Tables.Get<Store.Table>("Table1"); // Insert values into table1 table1.Insert(columns, rawValues); } }
  6. 保存代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal