开发用于将表数据导出到 CSV 的 NetLogic

此脚本使用数据填充表列,并将该数据导出到
CSV
文件。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
ExportTableDataToCSV.zip
先决条件
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备
小贴士: 当生成和导出数据时,CSV 文件将保存到以下文件夹:
C:\Users\
UserName
\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Projects\ExportTableDataToCSV\ApplicationFiles
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal