Log.Node(node, verbose)

返回一个字符串,其中包含参数中所传递节点的路径。第二个参数是可选的,它会在返回的字符串中插入
NodeID
和对象类型。
static string Node(IUANode
node
, bool
verbose
);

参数

node
(IUANode)
要以字符串格式为其生成路径的节点。
verbose
(bool)
false
(default)
不在返回的字符串中插入其他信息。
true
在返回的字符串中插入
NodeID
和对象类型。

返回

string
作为参数传递的节点的路径。基于
verbose
参数值,还可以包含
NodeId
和对象类型。

示例

以下示例所示的 API 可生成一条消息,其中包含
Error on node
字符串和由
Log.Node
API 以字符串形式返回的
NetLogic path
Log.Info("Error on node " + Log.Node(LogicObject);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal