搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
写入日志消息
使用 C# API 生成日志消息。
这些 API 由静态
Log
C# 类提供。
小贴士:
如果日志消息由
FactoryTalk Optix Studio
在设计时生成,或者由
FTOptixApplication
在运行时在连接的目标上生成,则可以在
FactoryTalk Optix Studio
日志
窗格中显示日志消息。还可以在
日志
窗格的
模块
列中显示消息类别。
C# API 参考
Log.Debug(message)
Log.Debug(category, message)
Log.Error(message)
Log.Error(category, message)
Log.Info(message)
Log.Info(category, message)
Log.Node(node, verbose)
Log.Warning(message)
Log.Warning(category, message)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal