创建线性仪表
创建线性仪表,可用于查看和控制特定的电机配置设定。
小贴士:
仪表复制了默认配方编辑器小组件中数字调整框的功能。
- 创建最大 RPM 仪表:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择
- 将光标悬停在仪表上,选择并输入
MaxRPMGauge。 - 在属性中,在值属性和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建最大 RPM 标签:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择
- 将光标悬停在仪表上,选择并输入
MaxRPMLabel。 - 在属性中,将文本设置为Max RPM。
- 创建最小节流阀仪表:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择
- 将光标悬停在仪表上,选择并输入
MinThrottleGauge。 - 在属性中,在值属性和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建最小节流阀标签:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择。
- 将光标悬停在仪表上,选择并输入
MinThrottleLabel。 - 在属性中,将文本设置为Min Throttle。
提供反馈