开发配方管理配置板

创建配置板,以根据配方模式添加、移除和修改配方。
配置板界面还集成了用于显示和控制电机的最大 RPM 和最小节流阀值的附加仪表。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
RecipesManagementDashboard.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 创建和配置配方模式。请参见配置配方模式手动配置配方模式
    在创建配方时:
    • 目标节点
      属性和
      ProjectName
      模型
      Motor
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    • 选择
      配置
      MaxRevolutionsPerMinute
      配置
      MinThrottle
      参数。
      小贴士: 这些参数可在运行时配置。
  3. 添加并配置默认配方编辑器小组件。请参见配置配方编辑器小组件
  4. 排列界面元素。
  5. 保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal