在运行时导入或导出配方

在运行时导入或导出配方

在运行时,可使用 RecipeImportExport NetLogic 脚本从
CSV
文件导入配方或将配方导出到
CSV
文件。
  1. 在运行时导入或导出配方
  2. 在工具栏中,选择
    模板库
  3. 中:
    1. 选择
      Scripts
    2. 从右侧窗格中,将
      配方导入/导出
      拖到
      FactoryTalk Optix Studio
      项目视图
      窗格中的一个文件夹中。
      配方导入/导出
      拖到
      模型
      文件夹中。
    3. 选择
      关闭
  4. 项目视图
    窗格中,选择
    RecipeImportExport
    对象。
  5. 属性
    窗格中:
    1. 配方模式
      属性中,选择引用对象的配方模式。
    2. CSVFile
      中,输入要导入或导出的
      CSV
      文件的完整路径。
      C:\temp\export_recipes.csv
      提醒事项: 要导入的
      CSV
      文件的字段必须与数据库对应列相同。
    3. CSVSeparator
      属性中,设置 CSV 分隔符。
    4. 要在
      CSV
      文件中用引号分隔字段,将
      WrapFields
      属性设置为
  6. 将按钮配置为触发导入或导出:
    • 在容器中添加一个按钮对象,并将其 MouseClick 事件与 NetLogic Import 方法相关联。
    • 在容器中添加一个按钮对象,并将其 MouseClick 事件与 NetLogic Export 方法相关联。
    有关更多信息,请参见按钮为现有事件添加方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal