搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
在运行时管理配方
使用配方编辑器小组件存储新配方、删除现有配方或在控制器上应用配方。
先决条件
设计配方管理界面
。
在运行时管理配方
要存储新配方,请执行以下操作:
编辑成分的值。
在配方列表中,输入配方的名称。
选择
保存
。
要删除配方,请选择要删除的配方,然后选择
删除
。
要在控制器上应用配方,请执行以下操作:
选择要应用的配方。
将显示配方成分值。
选择
应用
。
右列中将显示已加载到控制器显示中的成分值。
要更改控制器上的成分值,请编辑这些值,选择
保存
,然后选择
应用
。
右列中的控制器成分值将进行更新。
配方
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal