搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建数据库
为事件记录器创建数据库。
在
项目视图
中,右键单击
记录器
,然后选择
新建
嵌入式数据库
。
添加包含以下列的数据库表:
列名称
类型
值
ActiveState_Id
Boolean
False
AckedState_Id
Boolean
False
ConfirmedState_Id
Boolean
False
Time
UtcTime
Not set
Message_it-IT
String
Message_en-US
String
Severity
UInt16
0
有关更多信息,请参见
配置数据库表
。
开发本地化的事件记录器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal