配置数据库表

您可以手动配置数据库结构并使用 NetLogic 方法填充数据库结构,也可以使用 OPC UA 客户端。
  1. 配置数据库表
  2. 项目视图
    中,选择
    数据库
    对象。
  3. 属性
    中的
    旁边,选择
    Add
    以添加数据库表。
  4. 旁边,选择
    Add
    以创建一个表列。
  5. (可选)要更改列值的数据类型,请在
    #
    旁选择
    BaseDataType
    ,然后选择其他数据类型。
  6. 输入
    #
    值或创建动态链接。
  7. (可选)要更改列名称,请将光标悬停在
    #
    上,选择
    Edit
    ,然后输入自定义名称。
  8. 如果使用嵌入式数据库,则设置
    记录限制
    • 只有当表中至少有一个名为
      Timestamp
      Time
      且具有
      DateTime
      数据类型的列时,
      记录限制
      属性才会生效。
      小贴士: 如果您使用数据库来存储记录器中的数据,则
      Timestamp
      Time
      列会自动添加到表中。
    • 记录限制
      的最小值为
      1000
    在运行时,将删除任何超出记录限制的记录。
    重要提示: 如果记录数超出阈值(等于限值的
    0.1%
    ),则多出的记录将被删除。例如,如果将
    记录限制
    设置为
    10000
    ,那么,一旦达到
    10010
    条记录,就会自动删除最旧的
    10
    条记录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal