开发具有 ODBC 数据库的数据记录器

配置可将数据保存到 ODBC 数据库的记录器。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
DataLoggerODBC.zip
要按预期运行,此示例项目需要配置 ODBC 设置。请参见数据库
先决条件
  1. 开发项目
  2. 项目视图
    中,右键单击
    模型
    ,然后选择
    新建
    变量
  3. 创建带有可监测变量的 ODBC 数据库的定期数据记录器。请参见添加数据记录器
  4. 排列界面元素。
  5. 保存该项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal