添加数据记录器

将数据记录器配置为把变量值记录到数据库中。
  1. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面
  2. 在中间的窗格中,选择
    配置数据记录器
  3. 选择
    新建数据记录器
  4. (可选)在
    名称
    中,输入数据记录器的名称。
  5. 采样模式
    下,选择:
    • 。通过调用 Log 方法来对变量进行采样。
    • 定期
      以对所有受监控变量进行采样,并在
      采样周期
      中设置两次采样之间的间隔(以小时为单位,精确到毫秒)。
    • 值变化
      以对上一次采样之后其值发生变化的所有受监控变量进行采样,并在
      轮询时间
      中设置两次采样之间的间隔(以小时为单位,精确到毫秒)。
  6. 选择
    下一步
    将显示消息
    数据记录器
    name
    已成功创建
  7. 选择
    下一步
  8. 如果记录器没有对应的数据库,请创建一个数据库:
    小贴士: 还可以右键单击现有数据库,然后选择
    复制
    。如果要在现有数据库基础上创建数据库,复制数据库会很有用。
    1. 选择
      新建数据库
      并完成:
      • 名称
        。数据库的名称。
      • 类型
        嵌入式
        ODBC 连接
    2. 选择
      下一步
    3. 设置数据库属性。
    4. 选择
      下一步
  9. 选择要用于存储记录器数据的数据库,然后选择
    下一步
  10. 选择要记录的变量并选择
    下一步
    小贴士: 可以使用搜索字段查找变量。
  11. 选择
    退出
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal