指向动态链接源的引用
根据动态链接源的类型,“属性值”字段会以不同方式显示引用。
属性值
源类型 | 属性值 |
---|---|
节点或变量 | 源的 BrowseName 。 |
节点或变量的属性 | BrowseName@ name of the attribute |
数组变量 | BrowseName[ array index values ] |
数组变量的数组索引 | BrowseName[ array index number ]例如, [0] 是第一个数组索引。 |
位索引 | BrowseName[ bit index number ]例如,[0] 是第一个位索引。 |
节点的属性 | 源节点的路径。 |
由用户设置格式的节点或变量 | 关于源的信息,后跟 (formatted) |
引用类型 | 说明 | 属性值示例 |
---|---|---|
绝对 | 指向被引用源的完整路径,以根目录开头。 | ProjectName/Model/SourceVariable |
相对 | 指向被引用源的完整路径,以目标节点目录开头。 | ../SourceVariable |
小贴士:

选择蓝色链接(示例中的
../SourceVariable
)会切换到链接目标(SourceVariable
节点)。
提供反馈