别名

别名是一种变量类型,指向具有
NodeId
属性的源节点。使用别名可让对象的不同实例显示不同的值。例如,使用别名,单个电机面板的实例可以动态显示多个电机的数据。
别名链接到项目信息模型的相应区域,这样您就可以设置动态链接,从而可以创建动态逻辑。
在对象或称为父节点的对象类型中创建别名。别名所指向的源节点用于标识源区域。
小贴士: 在图形对象或包含对象的文件夹中创建别名,以创建动态用户界面,例如小组件。小组件可以表示电机类型,以动态显示电机类型的每个不同实例的值。

别名的工作方式

在对象
A
中,创建指向源节点
B
的别名。从节点
A
或节点
A
的任何子节点中,可以创建指向节点
B
和节点
B
的任何子节点的动态链接。
别名的工作方式

类别属性

别名包含
类别
属性,该属性的值为引用节点。此引用指向源节点中的对象或变量类型。当设置别名的源节点时,将自动向
类别
属性分配一个值。如果源节点为电机实例,则“类别”将指向电机节点。
对于在运行时设置别名的源节点的小组件,必须在其中指定
类别
节点。您可以使用
类别
节点信息模型的节点在
动态链接
窗口中创建链接。在设计时,这些节点表示运行时的项目节点。
例如,要设计显示电机类型属性的小组件,请创建具有两个属性(
Speed
Acceleration
)的电机类型。创建 MotorPanel 类型并添加电机别名。将该别名的
类别
属性设置为电机类型节点。然后,可以添加两个标签或其他 UI 控件,并通过电机别名动态链接
Speed
Acceleration
属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal