- 创建项目
- 对象和变量引用
RA EtherNet/IP 驱动程序
RA EtherNet/IP 驱动程序
支持在联机和脱机模式下导入标签。控制器标签
在脱机模式下,Logix 驱动程序支持以
L5X
和 ACD
两种文件格式导入标签。所导出的标签的文件格式取决于控制器。请参阅《Logix 5000™ 控制器导入/导出参考手册》
(出版号 1756-RM014A
)。对于每个
Add-On Instruction
,都会创建一个包含本地数据的结构。导入的结构与 Input/Output
类型的动态链接相关联。可以像管理用户声明的数据类型那样来管理 Add-On Instruction
函数块。
重要提示:
设计人员负责对向其附加成员的控件设置必要的限制,这些成员在
ADD-ON
中声明为 Read Only
或 Output Parameters
。控制器支持
RA EtherNet/IP 驱动程序
支持以下控制器系列(固件版本 32 及更高版本):- ControlLogix®5570
- GuardLogix®5570
- ControlLogix®5580
- GuardLogix®5580
- CompactLogix™5480
- CompactLogix™5380
- Compact GuardLogix®5380
- CompactLogix™5370
- Compact GuardLogix®5370
控制器变量
动态链接浏览器中的
控制器
类别显示与 Rockwell Automation EtherNet/IP 驱动程序相关的变量。将这些变量与项目中的对象绑定可显示控制器状态信息。变量 | 类型 | 定义 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
---|---|---|---|---|
活动数据条目数 | UInt32 | 正从控制器读取的活动数据条目的数量 | 只读 | 无需重新启动 |
活动计数器 | UInt32 | 从控制器收到的通信数据包的数量 | 只读 | 无需重新启动 |
目录编号 | String | 从控制器读取的目录编号 | 只读 | 无需重新启动 |
控制器名称 | String | 控制器的名称 | 只读 | 无需重新启动 |
失败的数据条目数 | UInt32 | 当前无法从控制器读取的活动数据条目的数量 | 只读 | 无需重新启动 |
主版本 | UInt32 | 控制器固件的主版本 | 只读 | 无需重新启动 |
次版本 | UInt32 | 控制器固件的次版本 | 只读 | 无需重新启动 |
模式 | String | 控制器的操作模式。模式包括“运行”、“编程”、“故障”、“远程运行”和“远程编程”。 | 只读 | 无需重新启动 |
优化块 | UInt32 | 在控制器和 HMI 设备之间发送的优化数据块的数量 | 只读 | 无需重新启动 |
路径 | String | 控制器的通信路径 | 只读 | 无需重新启动 |
存在 | Boolean | 指示控制器是否位于网络上 | 只读 | 无需重新启动 |
产品代码 | UInt32 | 从控制器读取的产品代码 | 只读 | 无需重新启动 |
产品类型 | UInt32 | 从控制器读取的产品类型 | 只读 | 无需重新启动 |
可恢复的严重故障 | Boolean | 指示控制器是否检测到可恢复的严重故障 | 只读 | 无需重新启动 |
可恢复的轻微故障 | Boolean | 指示控制器是否检测到可恢复的轻微故障 | 只读 | 无需重新启动 |
运行模式 | Boolean | 指示控制器是否处于运行模式 | 只读 | 无需重新启动 |
已同步 | 布尔 | 指示控制器中的数据是否与运行时应用程序中的数据同步 | 只读 | 无需重新启动 |
同步状态 | String | 控制器的同步状态 | 只读 | 无需重新启动 |
不可恢复的严重故障 | Boolean | 指示控制器是否检测到不可恢复的严重故障 | 只读 | 无需重新启动 |
不可恢复的轻微故障 | Boolean | 指示控制器是否检测到不可恢复的轻微故障 | 只读 | 无需重新启动 |
供应商 | UInt32 | 从控制器读取的供应商代码 | 只读 | 无需重新启动 |
通信
要建立与 Logix 控制器的通信,请采用以下格式指定相应。有关更多信息,请参见配置通信驱动程序。
工作站
对象的路径
属性:IP_Address
\Backplane\Chassis_Slot_Number
以太网通信模块支持
不能将 1756-ENET EtherNet/IP 网桥模块与
RA EtherNet/IP 驱动程序
结合使用。提供反馈