通信驱动程序概述

某些通信驱动程序可能具有特定的特征。
重要提示: 对于 TwinCAT 驱动程序,FactoryTalk Optix 无法导入 ITCommObjectServer 类型的标签,因为 ITCommObjectServer 类型不会导出到 TwinCat tpy 文件中。
可用的通信驱动程序和支持的标签导入模式
通信驱动程序
联机导入标签
脱机导入标签
Modbus 驱动程序
MELSEC FX3U 驱动程序
Yes
S7TCP 驱动程序
Yes
Yes
OMRON EtherNet_IP 驱动程序
Yes
MELSEC Q 驱动程序
Yes
S7 TIA PROFINET 驱动程序
Yes
Yes
OMRON Fins 驱动程序
Yes
CODESYS 驱动程序
Yes
Yes
TwinCAT 驱动程序
Yes
Yes
串行端口
RA EtherNet_IP 驱动程序
Yes
Yes
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal