为现有的项目添加版本控制

将版本控制添加到没有活动版本控制的现有项目,或者添加到没有受支持的
GitHub®
版本控制系统的远程存储库。没有版本控制的项目不会显示用于提交、推送或拉取更改或者对历史记录进行版本控制的图标。可以使用受支持的版本控制提供商提供的工具在外部对项目进行版本控制。
为现有的项目添加版本控制
  1. 在项目处于打开状态时,在主工具栏中选择
    保存
    后面的下拉箭头,然后选择
    另存为
    。
  2. 在
    项目另存为
    中,输入:
    • 名称
      。项目的名称。使用与远程存储库相同的名称。
    • 位置
      。要包含该项目的文件夹。
    • 使用版本控制
      。选择该选项会为项目添加版本控制。
      小贴士:
      如果项目已具有版本控制而且已经选择了
      使用版本控制
      ,
      FactoryTalk Optix
      将为项目新建不包含先前提交历史记录的本地存储。
  3. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal