创建组

建议使用组来确定为用户分配的权限和特权。
例如,属于管理员组的用户具有管理权限。
  1. 在
    项目视图
    中,展开
    安全
    。
  2. 右键单击
    组
    ,然后选择
    新建
    组
    。
  3. (可选)要创建后续组,请右键单击
    组
    ,然后选择
    新建
    全部
    安全
    组
    组
    。
    新组将在
    项目视图
    和
    管理用户和组
    中同时出现。
  4. (可选)要对组重命名,请右键单击该组,选择
    重命名
    ,然后输入组的新名称。
  5. 选择
    保存
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal