组

组可标识一组用户,可用于对具有共同特征和责任的用户进行分类。这种分类通常用于创建安全配置文件,或者显示或隐藏运行时应用程序中的图形对象。
在组中定义用户层次结构,以对不同级别的用户进行分类。例如,在管理员、操作员和来宾层次结构中创建组。将上层组的用户与下层组关联。例如:
  • 管理员。对所有管理员、操作员和用户都可见的顶层组。
  • 操作员。对所有操作员和用户都可见的中层组。
  • 用户。对所有用户都可见的下层组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal