报警事件的时区

在运行时,
报警网格
和
报警日志网格
对象的
数据网格
对象的
时间戳
列中显示事件的本地时间:
对象
时间戳
报警网格
在
时间
属性中设置动态链接。
报警历史记录网格
在
时间
属性中设置具有节点指针的动态链接。
在支持远程会话的项目中,具有不同本地时间设置的设备可以在小组件中显示不同时区。小组件的时间戳以设备的本地时区显示,即使事件发生在其他时区也是如此。在
报警网格
或
报警历史记录网格
的
时间戳
列中,使用
{Item}Time
和
{会话}TimeZoneOffset
属性之和设置
表达式计算器
类型的转换器。请参见以远程本地时区查看报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal