以远程本地时区查看报警

如果以本地时区查看报警,将能够在远程查看报警事件。
  1. 选择
    模板库
    。
  2. 在
    模板库
    中,将
    报警网格
    或
    报警历史记录网格
    对象从
    Widgets
    拖到
    UI
    文件夹中的某个节点中。
  3. 在
  4. 在
    项目视图
    中,选择报警对象。
  5. 在
    属性
    中,展开
    时间戳
    。
  6. 在
    文本
    中,重置当前值,然后选择
    更改动态链接
    。
  7. 在窗口底部,选择
    高级...
  8. 在“高级动态链接”编辑器中,选择
    插入
    ,然后选择
    表达式计算器
    。
  9. 在
    表达式
    中,键入
    {0} + {1}
    ,然后按
    Enter
    。
  10. 在
    {0} DynamicLink
    窗格中,选择
    更改动态链接
    ,然后选择
    别名
    {Item} […]
    AlarmCondition
    Time
    。
  11. 在
    {1} DynamicLink
    中,选择
    更改动态链接
    ,然后选择
    别名
    {Session}
    会话
    时区偏移量
    。
  12. 选择
    选择
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal