备份项目

FactoryTalk Optix Studio
自动创建项目的备份。
在以下情况下,项目会自动备份:
  • 当您保存项目时
  • 当您更新项目以使其与较新版本的
    FactoryTalk Optix Studio
    兼容时
  • 当您每次更新项目以修复已损坏的项目时。请参见还原项目。
备份文件夹的默认位置是:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
每个项目文件夹由其他子文件夹组成,其中包含以下不同类型的备份:
  • 自动
    。三份备份,在保存项目时执行。
  • 恢复
    。一份备份,在打开已损坏的项目并尝试修复它时执行。请参见还原项目。
  • 升级
    。两份备份,在更新项目以使其与较新版本的
    FactoryTalk Optix Studio
    兼容时执行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal