还原项目

如果项目已损坏或者保存了不需要的更改,则可以还原该项目的早期版本。
  1. 关闭项目。
  2. 从
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]
    文件夹中,复制想要的备份所在的整个文件夹。
  3. 将复制的文件夹粘贴到当前项目位置以外的位置,或者删除当前的项目文件夹并将新文件夹粘贴到相同的位置。
  4. 打开项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal