查看对节点或项的引用

查看引用将显示信息模型中引用某个节点或对象的所有对象。
  1. 从
    项目视图
    中查看引用。
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击该节点或项,然后选择
    显示引用
    。
  3. 在
    (名称) 的引用
    中,选择位置,然后选择
    转至...
FactoryTalk Optix Studio
将导航到该类型的实例。NetLogic 中引用的对象不会显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal