对象和类型

对象是表示项目中物理或非物理组件的元素。类型是用于创建对象实例的模型或模板对象。
从
项目视图
或
类型视图
创建对象。在默认
UI
文件夹或
UI
文件夹的子文件夹中创建的任何图形对象将自动配置为一种类型。类型在
UI
文件夹的
类型视图
中可用。
更改对象或类型实例的属性,以更改在运行时为该实例显示的外观和数据值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal