生成 SAS 令牌

使用 Device Explorer 应用程序或 Azure IoT Explorer 应用程序生成 SAS 令牌。
先决条件
从 Azure 门户获取
IoT Hub connection string
。有关更多信息,请参见https://devblogs.microsoft.com/iotdev/understand-different-connection-strings-in-azure-iot-hub/。
  • 生成 SAS 令牌
  • 要使用 Device Explorer 应用程序生成 SAS 令牌,请执行以下操作:
    1. 从 https://github.com/Azure/azure-iot-sdk-csharp/releases 下载、安装和打开 Device Explorer 应用程序。
    2. 在相对字段中,插入
      IoT Hub connection string
      。
    3. 选择
      Update
      。
    4. 在
      Management
      选项卡中,选择
      Create
      (如果尚未创建设备)。
    5. 选择
      SAS Token
      。
    6. 选择该设备。
    7. 通过设置
      TTL (Days)
      选项,指定令牌的有效期。
    8. 选择
      Generate
      。
  • 要使用 Azure IoT Explorer 应用程序生成 SAS 令牌,请执行以下操作:
    1. 从 https://github.com/Azure/azure-iot-explorer/releases 下载、安装和打开 Azure IoT Explorer 应用程序。
    2. 在建议字段中,插入
      IoT Hub connection string
      。
    3. 选择
      Connect
      。
    4. 如果尚未创建设备,选择
      New
      。
    5. 选择该设备。
    6. 在
      Connection string with SAS token
      选项卡中,从
      Primary Key
      中选择
      Symmetric key
      。
    7. 通过设置
      Set Expiration
      选项来确定令牌过期时间(分钟)。
    8. 选择
      Generate
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal