Azure IoT Hub 代理

Azure IoT Hub 的推送代理仅支持安全通信模式。
安全通信模式涉及通过 SAS 令牌进行客户端身份验证,该令牌为每个需要从 Azure IoT Hub 收发消息的设备生成。
客户端通过户名和密码进行身份验证,例如:
用户名
contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30
密码
SharedAccessSignature sig=
signature-string
&se=
expiry
&sr=
URL-encoded-resourceURI
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal