更改绘图对象的外观

更改绘图对象的属性以更改对象的外观。
小贴士: 要指定属性值,可以双击现有值以键入属性的数字值,或选择
添加动态链接
以导航到并选择控制器中的标签。该标签的值随后将作为属性值。要更改颜色属性,可在
属性
中选择色块,以打开
选择颜色
并通过拖动来选择新颜色。
  1. 在
    项目视图
    或窗口中,选择绘图对象。
  2. 在
    属性
    中,展开
    外观
    类别,然后更改属性。所显示的属性由选定的绘图对象确定:
    • 边框颜色
      。指定对象边框的颜色。
    • 边框粗细
      。以像素为单位指定对象边框的粗细。
    • 填充颜色
      。选择对象的填充颜色。
    • 不透明度
      。选择绘图对象的不透明度。指定 0 可使对象透明。
    • 旋转
      。指定对象绕中心点的旋转角度。正值表示顺时针旋转,以度为单位。
    • 粗细
      。用于绘制对象的笔线条的粗细。
    • 可见
      。指定绘图对象在运行时是否可见。选择
      真
      可将对象设置为可见,选择
      假
      可使对象在运行时不可见。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal