绘图工具

使用绘图工具创建要在运行时显示的自定义图形对象。
使用绘图工具可以绘制自由格式对象和一维对象,其中包括:
  • 矩形和方形
  • 椭圆和圆
  • 直线
  • 折线和多边形
默认情况下,每个绘图对象都具有一个
MouseDown
事件和一个
MouseUp
事件,您可以向绘图对象中添加由事件执行的方法。
为了防止在绘制时绘图与网格对齐,可以在
Configure
中,清除
网格线对齐
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal