创建画面引擎

向项目中添加本地画面引擎或 Web 画面引擎。
小贴士: 每个项目可包含一个本地画面引擎和一个 Web 画面引擎。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击窗口对象。
  2. 选择以下选项之一:
    • 要创建默认画面引擎,请选择
      新建
      本地画面引擎
      。
    • 要创建 Web 画面引擎,请选择
      新建
      Web 画面引擎
      。
  3. 在
    属性
    中,设置任何所需的画面引擎属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal