配置变更事件

当变量值或对象属性值发生变化时触发相应的方法。
小贴士: 如果在变更事件中使用控制器标签,则标签始终在运行时更新,即使
FactoryTalk Optix 应用程序
不显示标签值也会始终保持更新。
  1. 在
    项目视图
    中,选择对象或变量。
  2. 在
    属性
    中,右键单击一个变量或属性,然后选择
    新建
    变更事件
    。
    小贴士: 如果需要,选择
    Add
    添加变量。
  3. 在
    事件
    中,选择
    VariableChanged
    旁边的
    Add
    。
  4. 选择方法:
    • 对于全局方法,展开
      命令
      。
    • 对于局部方法,展开用于公开方法的节点(例如,
      数据网格
      节点公开
      刷新
      方法),或展开与特定 NetLogic 相关的节点。
  5. (可选)如果该方法需要参数,请展开此方法并设置参数。
  6. (可选)通过重复3 至5 选择更多方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal