显示数据库表数据

可以通过将数据库表拖到
数据网格
对象中来显示数据库表中存储的数据。
  1. 显示数据库表数据
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击一个节点,然后选择
    新建
    数据控件
    数据网格
    。
    例如,右键单击
    MainWindow (type)
    。
  3. 双击
    数据网格
    对象以在编辑器中将其打开。
  4. 在
    项目视图
    中,选择
    数据库
    对象。
  5. 在
    属性
    中,将数据库表拖到编辑器中的
    数据网格
    对象中。
    数据网格
    对象显示数据库表中存储的数据。
  6. (可选)要在运行时显示实时更新的数据,请调用
    数据网格
    对象的
    更新
    方法。
    小贴士: 可以将
    更新
    方法与
    按钮
    对象的
    MouseClick 事件
    相关联。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal